990-91460B-032

ติดตั้งตัวยึดกันแผ่นดินไหวกับ Galaxy VL UPS (ตัวเลือก)

ใช้ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVLOPT002 สำหรับขั้นตอนนี้

  1. เชื่อมต่อเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังสำหรับ UPS และตู้ทางเข้าด้านล่างกับแผ่นเพลตเชื่อมต่อ

    มุมมองด้านหลัง

  2. ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอด้านหลัง คือ ø16 มม. ข้อกำหนดความแข็งแรงขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8

    มุมมองด้านหลัง

  3. ถอดสกรูทั้งหมดและแผ่นเพลตเชื่อมต่อ

    มุมมองด้านหลัง

  4. ถอดเหล็กฉากยึดพื้นออก

    มุมมองด้านหลัง

  5. ติดตั้งโครงยึดด้านหลังบน UPS และตู้ทางเข้าด้านล่างด้วยสลักเกลียว M8x25 ที่ให้มา

    มุมมองด้านหลังของ UPS และตู้ทางเข้าด้านล่าง

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?