990-91377E-001

Batterien

Gemeinsame Batterie

Für parallele USV-Systeme wird eine vereinfachte gemeinsame Batteriekonfiguration (VRLA/Lithium-Ionen) unterstützt.

Spannung am Ende des Entladezyklus

Die Spannung beträgt je nach Entladerate 1,6 bis 1,75 V pro Zelle.

Standard-VRLA-Spannungsniveaus

HINWEIS: Spezifische Konfigurationen können von der oben dargestellten allgemeinen Einschränkung abweichen.

Batterielaufzeit

Informationen zu Batterielaufzeiten finden Sie auf www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?