990-91386-006

Requisitos de la batería

Tipo de batería VRLA
Índice de inflamabilidad mínimo HB
Estantes para baterías Para entrada de cables por la parte superior con un kit de disyuntor de batería instalado o para entrada de cables por la parte inferior: 4 estantes de 1280 x 765 mm
Para entrada de cables por la parte superior sin un kit de disyuntor de batería instalado: 5 estantes de 1280 x 765 mm
Peso máximo por estante 650 kg
Peso máximo por armario 3250 kg
Altura entre estantes para baterías 340 mm
Altura máxima de las baterías incluidos los terminales 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?