990-91377C-018

バッテリー

共通バッテリー

並列UPSシステムでは、簡易型共通バッテリー構成(VRLA/リチウムイオン)に対応しています。

放電終止電圧

放電率に応じて、電圧は1セル当たり1.6から1.75の範囲内で変化します。

標準VRLA電圧レベル

注記: 特定の構成は、上記の一般的な制約とは異なる場合があります。

バッテリーランタイム

バッテリーランタイムについては、www.se.comにアクセスしてください。

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?