990-91379C-024

Configurar Modo de alta eficiência

  1. Toque em Configuração > Alta eficiência.
  2. Selecione o Modo de alta eficiência: Desativar, Modo ECO, eConversion ou Desativado pelo sistema.
    NOTA: Entre em contato com a Schneider Electric para ativar o Modo ECO.
  3. Selecione Compensador harmônico eConversion, caso seja relevante.
  4. Selecione a Programação de alta eficiência: Ativo na program, Sempre ativo ou Nunca ativo.
    1. Em Ativo na program, toque em Programar e configure e ative as programações conforme necessário.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?