990-91379C-034

Yüksek Verimlilik Modu Konfigürasyonu

  1. Konfigürasyon > Yüksek verimlilik öğelerine dokunun.
  2. Yüksek verimlilik modu'nu seçin: Devre dışı, ECO modu, eConversion veya Sistem tarafından devre dışı.
    NOT: ECO modunu etkinleştirmek için Schneider Electric ile iletişime geçin.
  3. Uygun olması durumunda, eConversion harmonik kompensatör öğesini seçin.
  4. Yüksek verimlilik takvimi'ni seçin: Programda etkin, Her zaman aktif veya Asla aktif değil.
    1. Programda etkin için, Zamanlama'ya dokunun ve zamanlamaları kurup etkinleştirin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?