990-91379C-007

Διαμόρφωση της λύσης μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης ηλεκτρικού τόξου
Οι ρυθμίσεις μπαταριών πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένο προσωπικό με γνώσεις των μπαταριών, της διαμόρφωσης και των απαιτούμενων προφυλάξεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Μπαταρία .
  2. Ο τύπος της λύσης μπαταρίας σας θα εμφανίζεται ως εξής:
    • Πρότυπο, αν έχετε πρότυπη λύση μπαταρίας από τη Schneider Electric. Θα εμφανιστεί η εμπορική αναφορά της συγκεκριμένης διαμόρφωσης από την αναπτυσσόμενη λίστα.
    • Προσαρμοσμένο, αν έχετε προσαρμοσμένη λύση μπαταρίας.
  3. Πατήστε το στοιχείο Γενικές ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις παρακάτω παραμέτρους:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε κάθε σελίδα, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και πατήστε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
    Αριθμός συστοιχιών μπαταριών συνδεδεμένων με τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας Εμφάνιση του αριθμού συστοιχιών μπαταριών συνδεδεμένων με τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας. Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Προειδ χαμηλ χρόν εκτέλ (δευτ) Ορίστε, σε δευτερόλεπτα, το όριο για το χρόνο εκτέλεσης που απομένει για την ενεργοποίηση της προειδοποίησης χαμηλού χρόνου εκτέλεσης.
    Χωρητικότητα φόρτισης (%) Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης σε ποσοστό της ονομαστικής κατάταξης ισχύος του UPS.
    Παρακολούθηση θερμοκρασίας Εμφανίζεται εάν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση θερμοκρασίας. Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Αισθητήρας θερμοκρασίας #1/Αισθητήρας θερμοκρασίας #2 Εμφάνιση παρουσίας αισθητήρων θερμοκρασίας. Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Ελάχιστο όριο (°C) Ορίστε την ελάχιστη αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Θερμοκρασίες μικρότερες του ορίου αυτού θα ενεργοποιούν μια ειδοποίηση.
    Μέγιστο όριο (°C) Ορίστε τη μέγιστη αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες του ορίου θα ενεργοποιούν μια ειδοποίηση.
    Λειτουργία ενίσχυσης φορτιστή Εμφάνιση λειτουργίας αυτόματης ενίσχυσης φορτιστή. Αυτή η λειτουργία θα μεταφέρει τον φορτιστή σε λειτουργία ενίσχυσης φορτιστή αφού το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία μπαταρίας. Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Κυκλική λειτουργία φόρτισης Εμφάνιση της κυκλικής λειτουργίας φόρτισης.

    Κατά τη διάρκεια μιας κυκλικής φόρτισης, το σύστημα πραγματοποιεί κύκλους μεταξύ περιόδους φόρτισης κινητής θέσης και αδράνειας. Αυτή η λειτουργία θα διατηρεί διαρκώς την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας χωρίς να καταπονεί τις μπαταρίες, μέσω μιας διαρκούς φόρτισης κινητής θέσης.

    Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Διάστημ δοκιμ κάθε Ορίστε πόσο συχνά το UPS θα πραγματοποιεί δοκιμή μπαταρίας.
    Ημ εβδ δοκ Ορίστε ποια ημέρα της εβδομάδας θα πραγματοποιείται η δοκιμή μπαταρίας.
    Χρόνος έναρξης δοκιμής (hh:mm) Ορίστε ποια ώρα της ημέρας θα πραγματοποιείται η δοκιμή μπαταρίας.
    Χειροκ. λειτουργ. αυτόμ. δοκ. μπατ. Ορίστε τον τύπο δοκιμής μπαταρίας που πρέπει να εκτελείται: Βάσει χωρητικότητας ή Βάσει τάσης/χρόνου
    Χρονικό όριο (λεπτά)/Όριο τάσης (V) Εάν επιλέξατε τον τύπο δοκιμής μπαταρίας Βάσει τάσης/χρόνου, ορίστε το χρονικό όριο ή ορίστε το όριο τάσης.
  4. Μόνο για προσαρμοσμένη λύση μπαταρίας: Πατήστε Ειδικές ρυθμίσεις για να δείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Τύπος μπαταρίας Εμφάνιση του διαμορφωμένου τύπου μπαταρίας.
    Κεντρικ σημείο μπαταρ συνδεδεμ Εμφανίζεται εάν το κεντρικό σημείο της μπαταρίας είναι συνδεδεμένο.
    Απεν παρακολ θερμοκρ Εμφανίζεται εάν είναι απενεργοποιημένη η παρακολούθηση θερμοκρασίας.
    Αποδοχή ενίσχ φόρτισ Εμφανίζεται εάν επιτρέπεται η φόρτιση ενίσχυσης.

    Η ενίσχυση φόρτισης καθιστά δυνατή την εκτέλεση μιας γρήγορης φόρτισης με στόχο τη γρήγορη επαναφορά μιας αποφορτισμένης μπαταρίας.

    Αποδοχή βαθιάς εκφόρτισ μπαταρ Εμφανίζεται εάν επιτρέπεται η βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας. Αυτή η λειτουργία βαθιάς εκφόρτισης επιτρέπει την εκφόρτιση των μπαταριών σε ένα ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο τάσης σε σχέση με την κανονικά συνιστώμενη τιμή στη λειτουργία μπαταρίας. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις μπαταρίες.
    Ενεργοποίηση αυτόματ αποσύνδεσης μπαταρ Εμφανίζεται εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποσύνδεση της μπαταρίας. Όταν η έξοδος UPS είναι απενεργοποιημένη και δεν υπάρχει δυνατότητα φόρτισης των μπαταριών, η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιήσει τους αυτόματους διακόπτες ισχύος μπαταρίας για να αποφευχθεί η βαθιά εκφόρτιση μετά από χρονικό διάστημα:
    • Δύο εβδομάδων.

    • 10 λεπτών με την τάση στις κυψέλες της μπαταρίας σε επίπεδο χαμηλότερου του επιπέδου τερματισμού λειτουργίας μπαταρίας.

    Χωρητικότητα μπαταρία ανά μπλοκ (Ah) Εμφανίζεται η χωρητικότητα της μπαταρίας ανά μπλοκ σε αμπερώρια για τον συσσωρευτή μπαταρίας που είναι συνδεδεμένος σε κάθε αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
    Αριθμός στοιχειοσειρών παράλληλης μπαταρίας Εμφανίζεται η χωρητικότητα των στοιχειοσειρών μπαταρίας που συνδέονται παράλληλα για τον συσσωρευτή μπαταρίας που είναι συνδεδεμένος σε κάθε αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
    Αριθμός μπαταρ. ανά συμβολοσειρά Εμφανίζεται ο αριθμός των μπλοκ μπαταρίας ανά συστοιχία μπαταριών.
    Αριθμός κυψελών μπαταρ. ανά μπλοκ Εμφανίζεται ο αριθμός των κυψελών μπαταρίας ανά μπλοκ μπαταριών.
    Τάση DC ανά κυψέλη μπαταρίας (V) Εμφανίζεται η τάση πλωτήρα.

    Η φόρτιση κινητής θέσης είναι η βασική διαθέσιμη λειτουργία φόρτισης σε όλους τους τύπους μπαταριών και εκκινείται αυτόματα από το φορτιστή.

    Εμφανίζεται η τάση ενίσχυσης.

    Η ενίσχυση φόρτισης καθιστά δυνατή την εκτέλεση μιας γρήγορης φόρτισης με στόχο τη γρήγορη επαναφορά μιας αποφορτισμένης μπαταρίας.

    Εμφανίζεται η τάση ισοστάθμισης.

    Η φόρτιση ισοστάθμισης χρησιμοποιείται για την ισοστάθμιση μπαταριών με ανοιχτές κυψέλες για μπαταρίες που έχουν χάσει την ισοστάθμισή τους. Αυτή είναι η διαθέσιμη μέθοδος φόρτισης με την υψηλότερη δυνατή τάση φόρτισης. Όταν πραγματοποιείται φόρτιση ισοστάθμισης, εξατμίζεται νερό από τις μπαταρίες με τις ανοιχτές κυψέλες, και το νερό αυτό πρέπει να αντικαθίσταται όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

    Διάρκεια φόρτισης (δευτ.) Εμφανίζεται, σε δευτερόλεπτα, η διάρκεια φόρτισης για Ενίσχυση φόρτισης και φόρτιση Ισοστάθμισης.
    Ονομαστική τάση κυψέλης μπαταρίας (V) Εμφανίζει το ονομαστικό επίπεδο τάσης ανά κυψέλη μπαταρίας.
    Τάση συνεχ. ρεύματος ανά κυψέλη μπαταρίας (V) Εμφανίζεται το επίπεδο της τάσης ανά κυψέλη μπαταρίας για τον τερματισμό λειτουργίας της μπαταρίας.
    Ονομαστική θερμοκρασία (°C)/Ονομαστική θερμοκρασία (°F) Εμφανίζεται η ονομαστική θερμοκρασία.
    Τρέχων ρυθμός φόρτισ Εμφανίζεται ο τρέχων ρυθμός φόρτισης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;