配置电池解决方案
危险 |
---|
小心触电、爆炸或电弧
电池设置项仅可由熟悉电池和电池配置及相关注意事项的合格人员进行配置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 点击 。
- 您的电池解决方案类型将显示为:
- 如果是标准的施耐德电气电池解决方案,则选择标准,相应电池配置的商业代码也会显示。
- 如果是用户自定义电池解决方案,则选择自定义。
- 点击常规设置并设置以下参数:注: 在每一页中,点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
- 仅适用于用户电池解决方案:点击自定义设置以查看以下设置:注: 这些设置仅限施耐德电气服务人员进行配置。
电池类型 显示配置的电池类型。 电池中点已连接 显示电池中点是否连接。 禁用温度监测 显示温度监测是否禁用。 允许均充 显示是否允许均充。 电池均充可让已放电的电池迅速恢复电量。
允许电池深度放电 显示是否允许电池深度放电。深度放电功能允许在电池运行时将电池放电至低于通常建议值的电压。请注意,这样可能损坏电池。 启用电池自动断开模式 显示是否启用电池自动断开模式。当 UPS 处于输出关闭且无法为电池充电的状态时,此功能将在经过以下时长后触发电池断路器跳闸以避免电池深度放电: -
两周。
-
电池单体电压处于低电量关断电压以下达 10 分钟。
每节电池容量 (Ah) 显示每节电池的容量(单位为安时),用于每个电池断路器所连接的电池组。 并联电池组数量 显示并联连接的电池组数量,用于每个电池断路器所连接的电池组。 每组的电池节数: 显示每个电池组中所含的电池节数。 每节电池的单体数量 显示每节电池中所含的电池单体数。 每个电池单体的 DC 电压 (V) 显示浮充电压。 浮充充电是所有类型电池都具有的基本充电功能,由充电器自动启动。
显示均充电压。 电池均充可让已放电的电池迅速恢复电量。
显示均衡电压。 均衡充电用于对发生偏斜的开口式电池进行均衡充电。此方法使用最高的电压进行充电。进行均衡充电时,开口式电池会蒸发水分,因此充电完成后必须补充水分。
充电持续时间(秒) 显示均充和均衡充电模式的充电持续时间(单位为秒)。 额定电池单体电压 (V) 显示每个电池单体的额定电压。 每个电池单体的 DC 关断电压 (V) 显示电池必须关断时每个电池单体的电压。 额定温度 显示额定温度,单位为摄氏度或华氏度。 充电倍率 显示充电倍率。 -