Modbusの設定
内蔵ネットワーク管理カードとオプションのネットワーク管理カード用のModbusを設定することができます。(ネットワーク管理カードはNMCと表記します)。
- 内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワーク管理カードの設定を行う場合)、オプションのNMCを選択します(オプションのネットワーク管理カードの設定を行う場合)。 をタップして
- 最初のページで設定を行います。
- シリアルModbusを有効または無効にします。
- パリティを、なし、偶数、奇数のいずれかに設定します。
- ストップビットを1または2に設定します。
- ボーレートを2400、9600、19200または38400に設定します。
- ターゲット固有IDを1から247の間に設定します。
- OKをタップして設定を保存し、矢印記号をタップして次のページに移動します。
- 2ページ目で設定を行います。
- TCP Modbusを有効または無効にします。
- ポート502またはポート[5000~32768]を選択します。
- OKをタップして設定を保存します。