990-91379C-024

Configurar o Modbus

O Modbus pode ser configurado para a placa de gerenciamento de rede integrada e opcional (NMC).

  1. Toque em Configuração > Modbus e selecione NMC integrado para configurar a placa de gerenciamento de rede integrada ou NMC opcional para configurar a placa de gerenciamento de rede opcional.
  2. Defina as configurações na primeira página:
    1. Ativar ou desativar o Modbus serial.
    2. Defina a Paridade como Nenhum, Par ou Ímpar.
    3. Defina o bit de parada como 1 ou 2.
    4. Defina a Taxa Baud como 2400, 9600, 19200 ou 38400.
    5. Defina o ID exclusivo do destino como um número entre 1 e 247.
      NOTA: Todos os dispositivos no barramento devem ter exatamente as mesmas configurações, exceto o ID exclusivo do destino do endereço do dispositivo, que deve ser exclusivo para cada dispositivo. Nenhum dispositivo no barramento pode ter o mesmo endereço.
    6. Toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
  3. Defina as configurações na segunda página:
    1. Ativar ou desativar o TCP Modbus.
    2. Selecione Porta 502 ou Porta [5.000 a 32.768].
    3. Toque em OK para salvar as configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?