990-91379A-037

配置 UPS 输入

注: 要确保 UPS 正确运行,必须进行此配置。
  1. 点击配置 > UPS
    1. 市电配置设置为单市电双市电
    2. 可选择自动启动逆变器启用此功能。启用自动启动逆变器后,如果逆变器因电池耗尽而关机,则在输入电压恢复后,逆变器将自动启动。
      注: 在并机系统中,不允许自动启动逆变器
      危险
      小心触电、爆炸或电弧
      在操作 UPS 前,请始终执行正确的锁定挂牌。当市电电源恢复时,开启了自动启动的 UPS 会自动重启。
      未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
    3. 存在变压器设置为不存在变压器输入变压器输出变压器输入输出变压器
    4. 功率模块冗余设置为 N+0N+1
  2. 点击确定保存设置。
本页的QR代码

这有帮助吗?