990-91381C-004

Forbind busbarerne mellem UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet i et system med to forsyningskilder

Busbarerne og isoleringsdele leveres i et sæt sammen med vedligeholdelsesbypass-skabet. Delnumrene vist på illustrationerne er trykt på delene. Brug de medfølgende M8x30-skruer og et drejningsmoment på 17,5 Nm.

  1. Fjern de tre busbarer til systemer med én forsyningskilde.
    BEMÆRK: Gem de tre busbarer til systemer med én forsyningskilde. De er nødvendige til test under opstart af UPS'en.

    UPS'en set forfra

  2. Installer indgangsbusbarerne, den neutrale busbar, DC busbarerne, isolatordelen og PE-busbaren.

    UPS'en set forfra

  3. Installer bypassbusbarerne og isolatordelen.

    UPS'en set forfra

  4. Installer udgangsbusbarerne og isolatordelene.

    UPS'en set forfra

QR code for this page

Var dette nyttigt?