990-91381-016

Memasang Busbar Antara UPS dan Lemari Bypass Pemeliharaan dalam Sistem Catu Daya Ganda

Bagian busbar dan insulator disediakan dalam suatu kit dengan lemari bypass pemeliharaan. Nomor komponen yang ditunjukkan pada ilustrasi dicetak pada komponen tersebut. Gunakan sekrup M8x30 yang disediakan dan tetapkan torsi hingga 17,5 Nm.

  1. Lepaskan ketiga busbar dengan catu daya tunggal.
    CATATAN: Simpan ketiga busbar dengan catu daya tunggal. Komponen ini diperlukan untuk pengujian selama penyalaan UPS.

    Tampak Depan UPS

  2. Pasang busbar masukan, busbar netral, busbar DC, bagian insulator, dan busbar PE.

    Tampak Depan UPS

  3. Pasang busbar bypass dan bagian insulator.

    Tampak Depan UPS

  4. Pasang busbar keluaran dan bagian insulator.

    Tampak Depan UPS

QR code for this page

Apakah ini membantu?