990-5913C-012

Raccordement des câbles d'alimentation

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète de l'ASI avant de raccorder les câbles CC et les câbles de batterie à l'armoire batterie classique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Retirez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
  2. Acheminez le câble PE par le bas de l'armoire batterie classique et raccordez le câble PE.

    GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  3. Acheminez les câbles CC par le bas de l'armoire batterie classique et raccordez les câbles CC d'alimentation (CC+, CC-). Utilisez des rondelles de blocage (non fournies) lorsque vous raccordez les câbles CC.
  4. Réinstallez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
  5. Remettez en place les plaques de protection du disjoncteur.
  6. Interconnectez les batteries sur chaque étagère dans la ou les armoires batteries classiques à l'aide des barrettes ou câbles en cuivre fournis et raccordez-les au côté droit du disjoncteur batterie. Reportez-vous au schéma de raccordement à l'intérieur de la porte avant de l'armoire batterie classique.
    DANGER
    Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Les batteries peuvent présenter des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous manipulez les batteries :
    • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
    • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
    • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
    • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
    • Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
    • Déterminez si la batterie a été raccordée à la masse par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution et des brûlures à cause du courant de court-circuit élevé. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance par une personne qualifiée (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?