990-91375-024

Conexão dos cabos de energia

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Execute um corte total de energia no sistema de nobreak antes de ligar os cabos da bateria à caixa do disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Para os sistemas TT e NT, cada gabinete autônomo do sistema deve ser ligado individualmente ao terminal do aterramento de proteção no quadro de distribuição que alimenta o sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
Risco de arco voltaico
Use os parafusos e as porcas M10 fornecidos para conectar os cabos de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria.
  2. Passe os cabos PE do nobreak para a caixa do disjuntor da bateria conforme mostrado e conecte-os.

    GVBBB630EL-1CB Entrada de cabo inferior

    GVBBB630EL-2CB Entrada de cabo superior e inferior

    GVBBB630EL-2CB Apenas entrada de cabo inferior

    GVBBB630EL-3CB Entrada de cabo superior e inferior

  3. Passe os cabos DC do nobreak para a caixa do disjuntor da bateria conforme mostrado e conecte-os.
    PERIGO
    Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Reinstale a tampa de proteção superior no(s) disjuntor(es) da bateria antes de continuar com a instalação.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  4. Passe os cabos da bateria a partir do banco de baterias através da parte inferior da caixa do disjuntor da bateria e faça a conexão.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    • Reinstale a tampa de proteção inferior no(s) disjuntor(es) da bateria antes de continuar com a instalação.
    • Certifique-se de que a polaridade está correta.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  5. Prenda os cabos aos passadores na parte esquerda, superior e inferior da caixa do disjuntor da bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?