990-91381D-019

전원 케이블 연결

  1. 전원 케이블을 유지보수 바이패스 캐비닛 상부 또는 하부를 통해 배선합니다.
  2. PE 케이블, 입력 케이블, 바이패스 케이블(이중 주 전원 시스템), 부하용 케이블 및 DC 케이블을 연결합니다. 그림과 같이 케이블 러그를 부스바에 조립합니다.

    단일 주 전원

    이중 주 전원

    부스바 조립체에 대한 케이블 러그

    1. 스프링 와셔(키트에 포함)

    2. 플랫 와셔(제공되지 않음)

  3. 케이블 러그의 조임을 점검합니다.
    주의
    장비 손상 위험
    케이블 러그의 조임을 점검합니다. 케이블을 잡아당겨 케이블 러그가 움직이면 볼트가 느슨해질 수 있습니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  4. 유지보수 바이패스 캐비넷의 잔여물과 이물질을 치우거나 진공 청소합니다.
  5. 유지보수 바이패스 캐비넷에 오른쪽 패널을 다시 설치합니다.
  6. 오른쪽 패널에서 보호 커버의 위치를 변경합니다. M6 나사를 재사용합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?