990-91381D-022

De stroomkabels aansluiten

  1. Leid de voedingskabels door de bovenzijde of onderzijde van de onderhoudsbypassbehuizing.
  2. Verbind de PE-kabels, ingangskabels, bypasskabels (in dubbele netaansluitingssystemen), lastkabels, en DC-kabels. Bevestig de kabelschoenen aan de voedingsrails zoals getoond.

    Enkele netaansluiting

    Dubbele netaansluiting

    Montage kabelschoen naar voedingsrail

    1. Veerring - inbegrepen bij set.

    2. Platte sluitring (niet meegeleverd).

  3. Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet.
    VOORZICHTIG
    Risico op beschadiging van apparatuur
    Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer er aan de kabels getrokken wordt, kan de bout losraken.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
  4. Maak de onderhoudsbypassbehuizing schoon en verwijder vreemde voorwerpen.
  5. Plaats het rechterzijpaneel terug op de onderhoudsbypassbehuizing.
  6. Plaats de beschermkappen terug op het rechterzijpaneel. Hergebruik de M6-schroeven.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?