990-91381D-037

连接电源线

  1. 沿维修旁路机柜顶部或底部敷设电源线。
  2. 连接 PE 线缆、输入线缆、旁路线缆(在双市电系统中)、负载线缆和 DC 线缆。将线耳装到铜排上(如图所示)。

    单市电

    双市电

    线耳到铜排组件

    1. 弹簧垫圈 – 套件中随附。

    2. 平垫圈(须另购)。

  3. 检查线耳是否紧固。
    小心
    小心设备损坏
    检查线耳是否紧固。如果线耳因线缆拉动而移位,则可能导致螺栓松动。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  4. 清洁/用吸尘器清除维修旁路机柜中的碎屑和异物。
  5. 将左侧面板安装在维修旁路机柜上。
  6. 将保护盖板重新安装到右侧面板上。重复利用 M6 螺钉。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?