990-91375-025

Podłączenie kabli sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-CB1 do zasilacza Galaxy VS UPS

UWAGA: Zalecany rozmiar kabla sygnałowego to 0,5 mm2.
  1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
  2. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
  3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.
  4. Poprowadź przewody sygnałowe dołem skrzynki wyłącznika baterii.
  5. Podłączenie kabli sygnałowych:
    1. Podłącz przewody sygnałowe do łącznika AUX.
    2. Podłącz przewody sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.
    3. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
  6. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
  7. Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
QR code for this page

czy było to pomocne?