990-91375-024

Conectar os Cabos de sinal para GVBBB630EL-CB1 para o Nobreak Galaxy VS

NOTA: A dimensão recomendada do fio de sinal é 0,5 mm2.
  1. Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria.
  2. Solte os parafusos das tampas protetoras e remova as tampas protetoras da caixa do disjuntor da bateria.
  3. Remova a tampa no disjuntor da bateria.
  4. Passe os cabos de sinal pela parte inferior da caixa do disjuntor da bateria.
  5. Conecte os fios de sinal:
    1. Conecte os fios de sinal ao comutador AUX.
    2. Conectar os cabos de sinal à bobina de abertura de subtensão.
    3. Prenda os cabos de sinal com abraçadeiras para cabos (fornecidas) ao passador.
  6. Reinstale a tampa no disjuntor da bateria.
  7. Passe os cabos de sinal separados dos cabos de energia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?