990-91378B-016

Menghubungkan Kabel Sinyal ke Easy UPS 3-Phase Modular

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
Ukuran kabel sinyal yang disarankan Jarak maksimum ke UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Pasang sensor suhu baterai (tidak disediakan).
    CATATAN: Sensor suhu (SP3OPT006) tersedia sebagai kit opsional.
    PERINGATAN
    Bahaya kebakaran
    Posisikan sensor suhu seperti yang tertera untuk memastikan pengukuran suhu yang benar.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

    Tampak Depan Lemari Baterai Kosong

  2. Rutekan kabel sensor suhu baterai melalui bagian atas atau bawah lemari baterai kosong ke UPS dan hubungkan seperti yang ditunjukkan.
    CATATAN: Kabel sensor suhu dipertimbangkan sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolasi dari sirkuit utama.
  3. Lepaskan penutup pada pemutus baterai.

    Tampak Depan Pemutus Baterai

  4. Rutekan kabel sinyal melalui bagian atas atau bawah lemari baterai kosong ke pemutus baterai.
  5. Hubungkan kabel sinyal:
    1. Hubungkan kabel sinyal ke sakelar AUX.
    2. Hubungkan kabel sinyal ke koil Pemutus tegangan rendah.

    Tampak Depan Pemutus Baterai

  6. Hubungkan kabel sinyal di UPS seperti yang ditunjukkan.
  7. Pasang kembali penutup pada pemutus baterai.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?