990-5913D-018

信号ケーブルのGalaxy VL UPSへの接続

注記: 信号ケーブルは電源ケーブルから切り離して配線し、十分な絶縁を確保してください。
注記: 二重絶縁信号ケーブルを使用してください。最小定格が600 Vの信号ケーブルを使用してください。
  1. UPSに付属している温度センサー0M-1160を、クラシックバッテリーキャビネットの上部に取り付けます。
    警告
    火災の危険性
    説明に従って温度センサーを配置し、温度計測が適切に行われるようにしてください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

    GVSCBC10A2、GVSCBC10B2

  2. バッテリー温度センサーのケーブルをクラシックバッテリーキャビネットの底部を通してUPSに配線し、以下のように接続します。
    注記: UPSには2つの温度センサーが付属しています。
    注記: バッテリー温度センサーのケーブルは、Class 2およびSELVです。Class 2回路とSELV回路は、主回路から二重絶縁する必要があります。
  3. バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。
  4. 以下の手順で、信号ケーブルをバッテリーブレーカーに接続します。
    1. 信号ケーブルをAUXスイッチに接続します。
    2. 信号ケーブルを不足電圧トリップコイルに接続します。
    3. 信号ケーブルをバッテリーブレーカー底部の開口部に通して配線します。
  5. 信号ケーブルを、バッテリーブレーカーの背面からクラシックバッテリーキャビネット底部を通して配線します。

    バッテリーブレーカーの背面図

  6. バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。
  7. UPSで信号ケーブルを以下のように接続します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?