990-91375C-007

Απόσυρση ή μετακίνηση του κιβωτίου αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας σε νέα θέση

  1. Πλήρης απενεργοποίηση του UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.
  2. Κλείδωμα / αποσύνδεση όλων των διακοπτών ισχύος στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή)
  3. Κλείδωμα / αποσύνδεση όλων των διακοπτών ισχύος μπαταρίας στον πίνακα διανομής / λύση μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
  4. Για λύσεις μπαταριών χωρίς μεμονωμένο διακόπτη ισχύος μπαταρίας ανάντη αυτού του κιβωτίου διακοπής ισχύος μπαταρίας, αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας από τη λύση μπαταρίας.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας από τη λύση μπαταρίας.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  5. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του κουτιού διακόπτηη ισχλυος μπαταρίας.
  6. Κλειδώστε / ξεκλειδώστε του διακόπτη ισχύος μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).

    Μπροστινή όψη του κουτιού διακόπτη ισχύος μπαταρίας

  7. Χαλαρώστε τις τρεις βίδες και ανοίξτε τον πίνακα ασφαλείας επιπέδου μετώπου.
  8. Χαλαρώστε τις βίδες των προστατευτικών καλυμμάτων και ανασηκώστε τα για να τα αφαιρέσετε από το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.

    Μπροστινή όψη του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας 20-80 kW

    Μπροστινή όψη του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας 100-200 kW

  9. Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε ράβδο συνεχούς ρεύματος πριν συνεχίσετε.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
    Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε ράβδο συνεχούς ρεύματος πριν συνεχίσετε.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

    Μπροστινή όψη του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας 20-80 kW

    Μπροστινή όψη του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας 100-200 kW

  10. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το κουτί διακοπής ισχύος της μπαταρίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  11. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια σήματος από το κουτί διακοπής ισχύος της μπαταρίας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στα επόμενα κεφάλαια..
  12. Επανεγκαταστήστε τα εσωτερικά καλύμματα.
  13. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες M10 από τον τοίχο και αφαιρέστε το κουτί του διακόπτη ισχύος μπαταριας από τον τοίχο.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Βαρύ φορτίο
    Το κουτί διακοπής ισχύος μπαταρίας είναι βαρύ. Το GVBBB630EL-1CB ζυγίζει 35 kg, το GVBBB630EL-2CB ζυγίζει 66 kg και το GVBBB630EL-3CB ζυγίζει 76 kg. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση του κιβωτίου διακοπτών ισχύος μπαταρίας.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  14. Κλείστε τον πίνακα ασφαλείας επιπέδου μετώπου και ασφαλίστε τον με τρεις βίδες.
  15. Κλείστε και κλειδώστε την μπροστινή πόρτα του κουτιού του διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  16. Για μεταφορά:
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    Για μεταφορά του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας, εξασφαλίστε:
    • ότι το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
    • να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του προϊόντος,
    • να προστατέψετε το προϊόν από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

    Απαιτήσεις μεταφοράς:

    • Τοποθετήστε το κουτί διακοπής ισχύος μπαταρίας σε οριζόντια θέση στο κέντρο κατάλληλης παλέτας με τις ελάχιστες διαστάσεις παλέτας: 840 mm x 1220 mm. Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας Το GVBBB630EL-1CB ζυγίζει 35 kg, το GVBBB630EL-2CB ζυγίζει 66 kg και το GVBBB630EL-3CB ζυγίζει 76 kg.

    • Τοποθετήστε το κουτί διακοπής ισχύος μπαταρίας στην παλέτα με κατάλληλα μέσα στερέωσης που να αντέχουν στους κραδασμούς και τους κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.

    • Η αρχική παλέτα μεταφοράς σε συνδυασμό με τους αρχικούς βραχίονες μεταφοράς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, εάν είναι σε άθικτη κατάσταση.

    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Απροσδόκητη συμπεριφορά του εξοπλισμού
    Μην ανυψώνετε το κιβώτιο διακόπτη ισχύος μπαταρίας με περονοφόρο ανυψωτικό/παλετοφόρο όχημα απευθείας στο πλαίσιο, καθώς μπορεί να λυγίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο κιβώτιο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  17. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Αποσύρετε το κιβώτιο διακοπής ισχύος μπαταρίας, Ή
    • Μετακινήστε το κουτί διακόπτη ισχύος της μπαταρίας σε νέα θέση για να το εγκαταστήσετε.
  18. Μόνο για την εγκατάσταση του κουτιού διακοπής ισχύος μπαταρίας σε νέα θέση: Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το κουτί διακόπτη ισχύος μπαταρίας στη νέα θέση. Για επισκόπηση εγκατάστασης.ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία εγκατάστασης. Η επανεγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;