Avvikle eller flytte kabinettet for vedlikeholdsbypass til et nytt sted
- Slå av UPS-systemet fullstendig.
- Lås/merk (LOTO) alle brytere i vedlikeholdsbypasskabinettet til posisjonen AV (åpen).
- Låsing/merking (LOTO) av alle bryterne i svitsjutstyret oppstrøms i AV-posisjonen (åpen).
- Lås/merk (LOTO) alle batteribryterne i svitsjutstyret/batteriløsningen i AV-posisjonen (åpen).
- Åpne frontdøren på panelet for vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen.
- Lås/merk eventuelle tilbakematingsbrytere BF2 i AV-posisjonen (åpen) på UPSen.
- Fjern
de to platene fra vedlikeholdsbypasskabinettet.
FARE Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue- Ikke fjern andre plater eller paneler så lenge systemet er koplet til strøm.
- Før arbeidet påbegynnes, må det bekreftes at det ikke er spenning til stede med målinger direkte på terminalene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade. - Mål
og bekreft FRAVÆR av spenning med en multimetersonde gjennom
hullene i den gjennomsiktige platen for inngang, bypass, utgang, nøytral
og DC på vedlikeholdsbypasskabinettet.
FARE Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbueMål og bekreft FRAVÆR av spenning med en multimetersonde gjennom hullene i den gjennomsiktige platen for inngang, bypass, utgang og DC.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade. - Mål og bekreft FRAVÆR av spenning med en multimetersonde gjennom hullene i den gjennomsiktige platen for inngang, bypass, utgang, nøytral og DC på UPSen.
- Åpne den indre døren på UPSen.
- Mål
og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngang/bypass/utgang/DC-samleskinne
på UPSen før du fortsetter.
FARE FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUEMål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngang/bypass/utgang/DC-samleskinne før du fortsetter.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade. - Fjern samleskinnene og isolasjonsdelene mellom UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet. Se Installere samleskinner mellom UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet i systemer med enkel forsyningskilde eller Installere samleskinner mellom UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet i systemer med to forsyningskilder for mer informasjon. Ta vare på alle delene for senere installasjon.
- Fjern det øvre beslaget og skruene på forsiden som kopler til UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet fra utersiden. Fjern de to spesialskruene som kopler til UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet internt. Se Kople UPSen sammen med vedlikeholdsbypasskabinettet for mer informasjon. Ta vare på alle delene for senere installasjon.
- Hvis
ekstern synkronisering er til stede: Fjern det gjennomsiktige
beskyttelsesdekselet fra det eksterne synkroniseringskretskortet 0P4809.
Det eksterne synkroniseringskretskortet 0P4809 er plassert på
baksiden av frontplaten. Kople signalkablene fra det eksterne synkroniseringskretskortet
0P4809.
FARE FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUEKontroller fravær av spenning for alle tre signalterminaler på det eksterne synkroniseringskretskortet 0P4809. Når de eksterne synkroniseringskablene er installert, kan terminalene på det eksterne synkroniseringskortet 0P4809 være koplet til spenning. Koble fra sikringsfrakoplingsenheten ved kilden før du fjerner det gjennomsiktige beskyttelsesdekselet.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade. - Lukk den indre døren på UPSen og monter skruene på nytt.
- Kople fra og fjern signalkabler fra UPSen.
- Fjern det fremre seismiske forankringsbeslaget / transportbeslaget fra UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet. Ta vare på delene for senere installasjon.
- Lukk og lås frontdøren på UPSen.
- Hev føttene på UPSen til hjulene står solid på gulvet.
- Flytt
UPSen ut av veien for vedlikeholdsbypasskabinettet ved å rulle
den på hjulene.
ADVARSEL Fare for VELTING- Hjulene på UPSen er kun beregnet for transport på flate, jevne, harde og vannrette overflater.
- Hjulene på UPSen er beregnet for transport over korte distanser (dvs. i samme bygning).
- Flytt det langsomt og ta særlig hensyn til gulvets tilstand og balansen til UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret. - Fjern høyre sidepanel fra vedlikeholdsbypasskabinettet.
- Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngang/bypass/utgang/DC-samleskinne i vedlikeholdsbypasskabinettet før du fortsetter.
- Fjern strømkablene fra vedlikeholdsbypasskabinettet. Se Kople til strømkabler for mer informasjon.
- Utfør det følgende på vedlikeholdsbypasskabinettet
for å flytte delene tilbake til sin opprinnelige posisjon. Se Klargjøre for installasjon for mer informasjon.
- Fjern venstre sidepanel fra vedlikeholdsbypasskabinettet og installer det på nytt på venstre side av UPSen.
- Monter høyre sidepanel på vedlikeholdsbypasskabinettet igjen.
- Plasser beskyttelsesdekslene på nytt i den originale posisjonen på det høyre sidepanelet.
- Sett de to bakre beslagene og det øverste beslaget på vedlikeholdsbypasskabinettet tilbake i den originale posisjonen.
- Lukk og lås frontdøren på kabinettet for vedlikeholdsbypass.
- Hev føttene på vedlikeholdsbypasskabinettet til hjulene står solid på gulvet.
- Du kan
nå flytte vedlikeholdsbypasskabinettet ved å rulle det over
gulvet på hjulene.
ADVARSEL Fare for VELTING- Hjulene på vedlikeholdsbypasskabinettet er kun beregnet for transport på flate, jevne, harde og vannrette overflater.
- Hjulene på vedlikeholdsbypasskabinett er beregnet for transport over korte distanser (dvs. i samme bygning).
- Flytt det langsomt og ta særlig hensyn til gulvets tilstand og balansen til vedlikeholdsbypasskabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret. - Hvis tilstede, fjern det bakre seismiske forankringsbeslaget fra vedlikeholdsbypasskabinettet og fjern de seismiske ankrene fra gulvet. Ta vare på delene for senere installasjon.
- For transport over lengre avstander eller under forhold
som ikke er ideelle for hjulene på vedlikeholdsbypasskabinettet:
ADVARSEL Fare for veltingVedlikeholdsbypasskabinettet kan lett velte. Vær særlig forsiktig under håndtering og klargjøring for transport/forsendelse.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.ADVARSEL Fare for VELTINGFor transport over lengre avstander eller under forhold som ikke er ideelle for hjulene på vedlikeholdsbypasskabinettet, kontroller det følgende:- at personellet som utfører transporten har nødvendig kompetanse og har fått tilstrekkelig opplæring
- at det brukes egnede utstyr for å løfte og transportere vedlikeholdsbypasskabinettet trygt
- at produktet beskyttes mot skade ved hjelp av egnet beskyttelse (for eksempel innpakning eller emballasje).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.Transportbetingelser:
-
Monter vedlikeholdsbypasskabinettet i en loddrett posisjon på midten av en egnet pall med minimumsmålene: 1000 mm x 1000 mm. Pallen må kunne tåle vekten til vedlikeholdsbypasskabinettet: 175 kg.
-
Bruk egnede festemidler for å montere vedlikeholdsbypasskabinettet på pallen.
-
Den originale fraktpallen, i kombinasjon med de originale transportbeslagene, kan gjenbrukes hvis de ikke er skadet.
FARE Fare for VELTING- Vedlikeholdsbypasskabinettet må festes skikkelig til pallen umiddelbart etter å ha blitt plassert på pallen.
- Festeutstyret må være sterkt nok til å tåle vibrasjoner og støt under lasting, transport og lossing.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.ADVARSEL Uventet utstyrsatferdIkke løft vedlikeholdsbypasskabinettet med gaffeltruck/palletruck rett på rammen, da det kan bøye eller skade rammen.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret. - Gjør
ett av følgende:
- Avvikle vedlikeholdsbypasskabinettet, eller
- Flytt vedlikeholdsbypasskabinettet til et nytt sted for å installere det.
- Kun for installasjon av vedlikeholdsbypasskabinettet
på et nytt sted: Følg installasjonsveiledningen for
å installere kabinettet for vedlikeholdsbypass på det nye
stedet. Se Installasjonsprosedyre for installasjonsoversikt.
Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
FARE FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUEOppstart må kun utføres av Schneider Electric.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.