990-91379B-012

Export d'un rapport ASI vers un périphérique USB

  1. Sélectionnez Maintenance > Rapport ASI .
  2. Ouvrez la porte avant.
  3. Insérez votre périphérique USB dans le port USB du contrôleur de niveau du système.
  4. Appuyez sur Exporter.
    NOTE: Ne retirez pas le périphérique USB tant que le processus d'exportation n'est pas terminé.
  5. Envoyez le rapport ASI à l'assistance clients de Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?