990-91381-016

Pemasangan Akhir

  1. Hanya untuk catu daya ganda: Tambahkan label untuk SSIB, lampu indikator, dan label diagram pada lemari bypass pemeliharaan. Label disediakan bersama dengan panduan ini.

    Catu Daya Tunggal

    Catu Daya Ganda

  2. Tambahkan label 885-91965 (disertakan bersama UPS) pada lemari bypass pemeliharaan.
  3. Untuk penumpuan seismik saja:
    1. Pasang braket penumpu depan seismik pada lemari bypass pemeliharaan dengan baut M8 yang disediakan.
    2. Pasang braket penumpu seismik bagian depan ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada braket penumpu bagian depan adalah ø14 mm. Persyaratan minimal adalah perangkat keras 8.8 dengan tingkat kekuatan M12.
  4. Tutup pintu depan pada lemari bypass pemeliharaan
QR code for this page

Apakah ini membantu?