990-91381C-018

最終設置

  1. 2系統主電源の場合のみ:SSIBのラベル、インジケーターライト、図ラベルを保守バイパスキャビネットに追加します。ラベルは、このマニュアルに添付されています。

    1系統主電源

    2系統主電源

  2. 保守バイパスキャビネットにラベル885-91965(UPSに付属)を追加します。
  3. 耐震固定の場合のみ:前面耐震固定用金具のブラケットを、保守バイパスキャビネットおよびUPSに取り付けます。前面耐震金具を床に固定します。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。前面耐震金具のブラケットの穴の直径はø14mmです。使用する金具の最小要件は、M12強度グレード8.8です。
  4. 保守バイパスキャビネットのフロントドアを閉じます。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?