990-91381C-034

Nihai Kurulum

  1. Sadece çift şebeke için: Bakım bypass kabinine SSIB için etiketler, gösterge ışıkları ve şema etiketini ekleyin. Etiketler bu kılavuz ile beraber gönderilir.

    Tek Şebeke

    Çift Şebeke

  2. Bakım bypass kabinine 885-91965 etiketini (UPS ile birlikte verilir) ekleyin.
  3. Sadece sismik sabitleme için: Sismik ön sabitleme braketini bakım bypass kabinine ve UPS'e takın. Sismik ön braketleri zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - Sismik ön braketindeki delik çapı ø14 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 mukavemet sınıfı 8.8 donanımdır.
  4. Bakım baypass kabini üzerindeki ön kapıyı kapatın
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?