990-91386-019

빈 배터리 캐비닛에 배터리 설치

경고
예기치 못한 장비 취급
배터리를 설치한 후에는 배터리 캐비닛을 이동하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  1. 배터리를 빈 캐비닛의 선반에 놓고 배터리를 상호 연결합니다.
    주의: 케이블 배선을 위해 선반 사이에 위치한 선반 모서리의 구멍을 막지 마십시오.

    배터리 차단기가 설치된 하단 케이블 인입구 설치

    배터리 차단기가 설치되지 않은 상단 케이블 인입구 설치

  2. 빈 배터리 캐비닛의 라벨에 배터리 구성을 적어 둡니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?