990-91381A-004

Installer busbarer til lastbankafbryder (valgmulighed)

BEMÆRK: Busbarerne til lastbankafbryderen blev fjernet fra UPS'en under forberedelse til installation.
  1. Installer busbarer til lastbankafbryderen (LBB) i UPS'en. Læg mærke til, hvordan busbarerne vender.

    UPS'en set forfra

  2. Lastbankafbryderkablerne kan føres gennem toppen af UPS'en til permanent installation eller gennem den åbne indre dør til en midlertidig installation. Se UPS-manualen for oplysninger om, hvordan du skaber adgang oppefra i UPS'en.
QR code for this page

Var dette nyttigt?