990-91381A-028

Установка шин для выключателя нагрузочного шкафа (опция)

Примечание: Шины для выключателя нагрузочного шкафа были сняты с ИБП во время подготовки к установке.
  1. Установите шины для выключателя нагрузочного шкафа (LBB) в ИБП. Запомните или запишите направление шин.

    ИБП, вид спереди

  2. Кабели выключателя нагрузочного шкафа могут быть проложены через верхнюю часть ИБП в случае постоянной установки или через открытую внутреннюю дверцу в случае временной установки. См. Руководство по ИБП для получения информации о том, как проложить верхний кабельный ввод в ИБП.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?