990-91460B-019

Easy UPS 3L에 하부 엔트리 캐비넷 설치하기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 또는 캐비닛 근처에서 홀 가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 지게차의 최종 위치에 UPS를 놓습니다.
  2. UPS에서 오른쪽 패널과 후면 플레이트 3개를 분리합니다. 하부 엔트리 캐비넷에서 왼쪽 패널을 분리합니다.

    UPS 및 하부 엔트리 캐비넷

  3. 하부 엔트리 캐비넷을 UPS의 오른쪽의 최종 위치로 밉니다.
  4. 렌치를 사용하여 하부 엔트리 캐비넷의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 이동용 바퀴는 바닥에 닿으면 안 됩니다. 수평계를 사용하여 하부 엔트리 캐비넷의 수평을 확인합니다.
    주의 사항
    장비 손상 위험
    수평 조정 다리를 내린 후 캐비넷을 이동하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  5. 하부 엔트리 캐비넷에서 브라켓 (A)를 분리한 후 브라켓 (A)를 폐기합니다. 케이블 릴리프 (B)를 분리한 후 케이블 릴리프 (B)를 새 위치에 재설치합니다.
  6. 다음과 같이 전원 및 신호 케이블을 준비합니다.
    1. 하부 엔트리 캐비넷에서 중간 전면 플레이트, 아래쪽 전면 플레이트 및 삼각형 덮개를 분리합니다.
    2. 신호 케이블 및 전원 케이블용 글랜드 플레이트를 분리합니다.
    3. 전원 케이블용 글랜드 플레이트에서 이동용 바퀴 2개를 분리합니다.
    4. 글랜드 플레이트에 케이블 또는 전선관을 위한 구멍을 뚫습니다. 해당하는 경우 전선관(제공되지 않음)을 설치합니다.
    5. 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다. 최종 설치를 위해 삼각형 덮개, 아래쪽 전면 플레이트 및 중간 전면 플레이트를 보관합니다.
  7. 하부 엔트리 캐비넷에서 후면 플레이트를 분리합니다.
  8. 그림과 같이 나사 및 제공된 특수 너트를 사용해 전면 및 후면의 하부 엔트리 캐비넷과 UPS를 상호 연결합니다.
  9. 상호 연결이 완료된 후 전면 및 후면 이동 브라켓을 하부 엔트리 캐비넷에서 분리합니다.
  10. UPS 및 하부 엔트리 캐비넷에 후면 플레이트를 재설치합니다. 하부 엔트리 캐비넷의 오른쪽에 측면 패널을 설치합니다. 2단계에서 측면 패널은 하부 엔트리 캐비넷의 왼쪽에서 분리되었습니다.
  11. 신호 케이블을 하부 엔트리 캐비넷을 통해 UPS로 배선합니다. 그림과 같이 배선하여 Class 2/SELV 케이블에서 non-Class 2/non-SELV 케이블을 분리합니다.
  12. 그림과 같이 배선하여 입력 케이블, 배터리 케이블, 중성 케이블 및 PE 케이블이 하부 엔트리 캐비넷의 오른쪽 절반을 통해 UPS로 연결되도록 합니다. 부드러운 구리 전원 케이블을 사용하십시오.
  13. 그림과 같이 배선하여 바이패스 케이블 및 출력 케이블이 하부 엔트리 캐비넷의 왼쪽 절반을 통해 UPS로 연결되도록 합니다. 부드러운 구리 전원 케이블을 사용하십시오.
  14. 하부 엔트리 캐비넷에 삼각형 덮개, 아래쪽 전면 플레이트 및 중간 전면 플레이트를 재설치합니다.
  15. UPS 설치 설명서에 따라 전원 케이블을 연결합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?