990-91460C-022

Installeer de seismische verankering met de Galaxy VL UPS (optie)

Gebruik de optionele seismische set GVLOPT002 voor deze procedure.

  1. Sluit de achterste verankeringsmodules voor de UPS en de behuizing voor invoer aan de onderkant aan op de verbindingsplaat.

    Achteraanzicht

  2. Zet de achterste verankeringsmodule op de vloer vast. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer - de diameter van het gat in de achterste verankeringen is ø16 mm. De minimumvereiste is M12-hardware met sterktekwaliteit 8,8.

    Achteraanzicht

  3. Verwijder alle schroeven en de verbindingsplaat.

    Achteraanzicht

  4. Verwijder de verankeringsbeugels.

    Achteraanzicht

  5. Installeer de achterste verankeringsbeugels op de UPS en de behuizing voor invoer aan de onderkant met de meegeleverde M8x25-bouten.

    Achteraanzicht van de UPS en de behuizing voor invoer aan de onderkant

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?