990-91378C-007

Διαδικασία εγκατάστασης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εικονογραφήσεις σε αυτά τα εγχειρίδια απεικονίζουν την εγκατάσταση σε ένα κενό ερμάριο μπαταρίας. Το κιτ ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε γειωμένο μεταλλικό κουτί.

Ένα κενό ερμάριο μπαταρίας και το UPS

Δύο κενά ερμάρια μπαταρίας και το UPS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απόσταση μεταξύ του συσσωρευτή μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 m. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη απόσταση.
  1. Στερεώστε το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας. Ακολουθήστε μία από τις διαδικασίες:
  2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος. Ακολουθήστε μία από τις διαδικασίες:
  3. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας. Ακολουθήστε μία από τις διαδικασίες:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;