990-91378-018

設置手順

注記: このマニュアルに記載されている図は、空のバッテリーキャビネットを使用した設置方法を示しています。バッテリーブレーカーキットは、接地された金属製のボックス内に取り付けることもできます。

1つの空のバッテリーキャビネットとUPS

2つの空のバッテリーキャビネットとUPS

注記: バッテリーバンクとUPS間の距離は200 m以内でなければなりません。これ以上離れた距離に設置する場合は、Schneider Electricまでお問い合わせください。
  1. バッテリーブレーカーキットを取り付けます。以下のいずれかの手順を実行してください。
  2. 信号ケーブルを接続します。以下のいずれかの手順を実行してください。
  3. 電源ケーブルを接続します。以下のいずれかの手順を実行してください。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?