990-91378D-031

Installationsmetod

OBS: Illustrationerna i denna manual visar installationen i ett tomt batteriskåp. Batteribrytarsatsen kan även installeras i en jordad metallåda.

Ett tomt batteriskåp och UPS-enhet

Två tomma batteriskåp och UPS-enhet

OBS: Avståndet mellan batteribanken och UPS-enheten får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
  1. Montera batteribrytarsatsen. Följ en av metoderna:
  2. Anslut signalkablarna. Följ en av metoderna:
  3. Anslut kraftkablarna Följ en av metoderna:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?