990-91381C-007

Διαδικασία εγκατάστασης

  1. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  2. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  3. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  4. Διασυνδέστε το UPS με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.
  5. Προετοιμασία του UPS για εσωτερική καλωδίωση DC.
  6. Συνδέστε τους αγωγούς μεταξύ του UPS και του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  7. Εγκατάσταση αγωγών για διακόπτη ισχύος συστοιχίας φορτίου (επιλογή).
  8. Προετοιμασία για καλωδίωση σήματος. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  9. Συνδέστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS.
  10. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS και άλλα βοηθητικά εγχειρίδια εγκατάστασης προϊόντος για να συνδέσετε τα σχετικά καλώδια σήματος και τα εξωτερικά καλώδια επικοινωνίας στο UPS.
  11. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  12. Τελική εγκατάσταση.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;