990-91460C-006

Procedimiento de instalación del SAI Easy 3L con armario con entrada por la parte inferior

NOTA: Todos los cables de alimentación y de señal pueden guiarse a través del armario con entrada por la parte inferior y conectarse en el SAI.
  1. Instalación del armario con entrada por la parte inferior en el SAI Easy 3L.
  2. Siga el manual de instalación del SAI de cómo conectar los cables de alimentación y de señal del armario con entrada por la parte inferior en el SAI y para completar el resto de la instalación del SAI.
Para obtener información sobre cómo desmantelar o trasladar el armario con entrada por la parte inferior una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del armario con entrada por la parte inferior a una nueva ubicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?