990-91460B-031

Installationsmetod för Easy UPS 3L med skåp med ingång underifrån

OBS: Alla kraftkablar och signalkablar kan dras genom skåpet med ingång underifrån och anslutas i UPS:en.
  1. Installera skåpet med ingång underifrån med Easy UPS 3L.
  2. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta kraftkablarna och signalkablarna och för att slutföra resten av UPS-installationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?