최대 45kAIC/kA Icw 시스템에서 Galaxy VL UPS에 하부 엔트리 캐비넷 설치하기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가
설치된 상태에서 또는
캐비넷 근처에서 홀
가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 절차에는 UPS와 함께 제공된 설치 키트 0H-1818과 해당되는 경우 별도 판매하는 옵션 내진 키트 GVLOPT002를 사용합니다.
- UPS에서 왼쪽 패널을 제거합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷에서 브라켓 (A) 및 (B)를 분리합니다. 하부 엔트리 캐비넷 후면에 브라켓 (A)를 설치합니다. UPS와의 상부 상호 연결을 위해 브라켓 (B)를 보관합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷을 설치 위치로 밉니다. 내진 고정(있는 경우)을 정렬합니다. 내진 키트가 없는 시스템의 경우 하부 엔트리 캐비넷 후면에 후면 이동 브라켓을 다시 설치하고 바닥에 장착합니다.
- 렌치를
사용하여 하부 엔트리
캐비넷의 전면 및 후면
수평 조정 다리가 바닥에
닿을 때까지 내립니다.
이동용 바퀴(caster)는 바닥에
닿으면 안 됩니다. 수평계를
사용하여 하부 엔트리
캐비넷의 수평을 확인합니다.
주의 사항 장비 손상 위험수평 조정 다리를 내린 후 캐비넷을 이동하지 마십시오.이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다. - 다음과 같이 전원 및 신호 선을 준비합니다.
- UPS를 하부 엔트리 캐비넷 옆의 위치까지 밉니다. 내진 고정(있는 경우)을 정렬합니다.
- 렌치를 사용하여 UPS의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 이동용 바퀴(caster)는 바닥에 닿으면 안 됩니다. 수평계를 사용하여 UPS의 수평을 확인합니다.
- 그림과 같이 나사를 사용해 전면의 하부 엔트리 캐비넷과 UPS를 상호 연결하고 상부 브라켓을 설치합니다(그림에서 (B)로 표시). 2단계에서 상단 브라켓을 하부 엔트리 캐비넷 상단에서 분리합니다.
- UPS의 구리 부스바에서 특수 나사 2개를 분리합니다.
- 설치 키트 0H-1818의 나사 2개로 구리 부스바를 선반에 다시 고정합니다.
- 특수 나사 2개를 사용하여 그림과 같이 하부 엔트리 캐비넷과 UPS 간 후면을 상호 연결합니다.
- 신호 선을 하부 엔트리 캐비넷을 통해 UPS로 배선합니다. 그림과 같이 배선하여 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리합니다. UPS 내 케이블 채널 내부의 디바이더가 케이블을 분리합니다.
- 그림과 같이 배선하여 입력 케이블, 바이패스 케이블 및 PE 케이블/장비 접지 컨덕터(EGC)가 하부 엔트리 캐비넷의 오른쪽 절반을 통해 UPS로 연결되도록 합니다.
- 그림과 같이 배선하여 배터리 케이블, 중성선 케이블 및 출력 케이블이 하부 엔트리 캐비넷의 왼쪽 절반을 통해 UPS로 연결되도록 합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷에 삼각형 덮개, 아래쪽 전면 플레이트 및 중간 전면 플레이트를 재설치합니다.
- 내진 키트: 옵션 내진 키트 GVLOPT002의 내진 전면 고정 브라켓을 UPS 및 하부 엔트리 캐비넷에 설치하고 내진 전면 고정 브라켓을 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 내진 전면 브라켓의 구멍 직경은 ø14mm입니다. 최소 요구 사항은 M12 강도 등급 8.8 하드웨어입니다.
- UPS 설치 설명서에 따라 전원 케이블을 연결합니다.