990-91381C-005

Verbinden der USV mit dem Wartungs-Bypass-Schrank

  1. Schieben Sie die USV an ihre Position neben dem Wartungs-Bypass-Schrank. Richten Sie sie an der erdbebensicheren Verankerung aus, sofern vorhanden.
  2. Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten am Wartungs-Bypass-Schrank und an der USV mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Die Rollen dürfen keinen Kontakt zum Boden haben. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Schrank gerade steht.
    HINWEIS
    Beschädigungsrisiko
    Verschieben Sie den Schrank nicht mehr, nachdem die Nivellierfüße abgesenkt wurden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  3. Verbinden Sie den Wartungs-Bypass-Schrank und die USV an der Vorderseite mit Schrauben wie hier gezeigt.
  4. Bringen Sie die obere Verbindungshalterung an. Die obere Halterung wurde zuvor von der Seite des Wartungs-Bypass-Schranks entfernt.
  5. Öffnen Sie die innere Tür in der USV.
  6. Entfernen Sie die beiden Spezialschrauben von der USV und verwenden Sie sie für die rückseitige Verbindung zwischen dem Wartungs-Bypass-Schrank und der USV wie abgebildet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?