990-91381D-019

UPS와 유지보수 바이패스 캐비닛 상호 연결

  1. UPS를 유지보수 바이패스 캐비닛 옆의 위치로 밉니다. 내진 고정(있는 경우)을 정렬합니다.
  2. 렌치를 사용하여 유지보수 바이패스 캐비닛 및 UPS의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 이동용 바퀴는 바닥에 닿으면 안 됩니다. 수평계를 사용하여 캐비닛의 수평을 확인합니다.
    주의 사항
    장비 손상 위험
    수평 조정 다리를 내린 후 캐비닛을 이동하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  3. 그림과 같이 나사를 사용해 전면의 유지보수 바이패스 캐비닛과 UPS를 상호 연결합니다.
  4. 상부 브라켓을 설치합니다. 상부 브라켓은 앞서 유지보수 바이패스 캐비닛 측면에서 제거했습니다.
  5. UPS에서 내부 도어를 엽니다.
  6. UPS에서 특수 나사 2개를 제거하고 그림과 같이 유지보수 바이패스 캐비닛과 UPS 간 후면 상호 연결에 사용합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?