990-91381D-032

เชื่อมต่อ UPS กับตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

  1. ดัน UPS เข้าตำแหน่งถัดจากตู้บายพาสการบำรุงรักษา จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับที่ยึดกันแผ่นดินไหว หากมี
  2. ลดขาปรับระดับบนตู้บายพาสการซ่อมบำรุงและด้านบนของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้อยู่ในแนวราบ
    ประกาศ
    ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
    ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  3. เชื่อมต่อ UPS และตู้บายพาสการซ่อมบำรุงที่มุมมองด้านหน้าตามที่ปรากฏ
  4. ติดตั้งตัวยึดด้านบน ตัวยึดด้านบนถูกถอดออกจากด้านข้างของตู้บายพาสการบำรุงรักษาก่อนหน้านี้
  5. เปิดฝาด้านในของ UPS
  6. ถอดสกรูพิเศษสองตัวออกจาก UPS และใช้สำหรับการเชื่อมต่อด้านหลังระหว่างตู้บายพาสการบำรุงรักษาและ UPS ตามที่แสดง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?