990-91379E-023

Isolere en enkel UPS i parallellsystem

Bruk denne fremgangsmåten når du skal slå av en UPS i et kjørende parallellsystem.

MERK: Før du starter denne fremgangsmåten må du sørge for at de gjenværende UPS-enhetene kan forsyne lasten.
MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
  1. Trykk på Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  2. Generiske avstengningsprosedyrer:
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene som er spesifikke for systemet, i Veiledete sekvenser.
    1. På denne UPSen, velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av eller trykk på OFF-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) i delen for systemnivåkontroller.
    2. Åpne enhetsutgangsbryteren (UOB) for denne UPSen.
    3. Åpne inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) (hvis til stede) for denne UPSen.
    4. Åpne batteribryterne for denne UPSen.
    5. Åpne enhetsinngangsbryteren (UIB) for denne UPSen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?