990-91375B-016

Menempelkan Kotak Pemutus Baterai ke Dinding

PERHATIAN
Risiko cedera atau kerusakan alat
  • Tempelkan kotak pemutus baterai ke dinding atau rak yang secara struktur aman dan mampu menopang berat unit.
  • Gunakan perangkat keras yang sesuai (tidak disertakan) untuk menempelkan kotak pemutus baterai ke dinding.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
CATATAN: Empat baut bintang dan mur M10 x 30 disediakan untuk menempelkan kotak pemutus baterai ke rak.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB dan GVBBB630EL-3CB

  1. Ukur dan tandai keempat lokasi lubang pemasangan di dinding.
  2. Bor lubang di keempat lokasi yang telah ditandai.
  3. Longgarkan ketiga sekrup lalu buka panel pintu bagian dalam.
  4. Menempelkan kotak pemutus baterai ke dinding.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?