990-91375B-018

バッテリーブレーカーボックスの壁面取り付け

注意
傷害または機器損傷の危険
  • バッテリーブレーカーボックスは、構造的に安定しユニットの重量を支持できる壁面またはラックに取り付けてください。
  • バッテリーブレーカーボックスを壁面に取り付ける場合は、適切な取り付け用金具(非付属品)を使用してください。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
注記: バッテリーブレーカーボックスをラックに取り付ける場合は、4個のM10 x 30トルクスとナット(付属品)を使用できます。

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CBとGVBBB630EL-3CB

  1. 壁に開ける4個の取り付け穴の位置を計測して印を付けます。
  2. 印を付けた4つの各位置に穴を開けます。
  3. 3個のネジを緩めて、内側のドアを開けます。
  4. バッテリーブレーカーボックスの壁面取り付け
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?