990-91375B-019

벽면에 배터리 차단기 박스 장착

주의
부상 또는 장비 손상 위험
  • 구조적으로 안정적이고 장치의 무게를 지탱할 수 있는 벽 또는 랙에 배터리 차단기 박스를 장착하십시오.
  • 적절한 장치 또는 부품(제공되지 않음)을 사용하여 배터리 차단기 박스를 벽에 장착하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 배터리 차단기 박스를 랙에 장착하기 위해 4개의 M10 x 30 Torx 및 너트가 제공됩니다.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB 및 GVBBB630EL-3CB

  1. 장착할 구멍 4개의 위치를 측정하고 벽에 표시합니다.
  2. 4곳의 표시 위치에 구멍을 뚫습니다.
  3. 3개의 나사를 풀고 내부 도어를 엽니다.
  4. 배터리 차단기 박스를 벽에 장착합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?