990-91375-024

Instalação da caixa do disjuntor da bateria na parede

CUIDADO
Risco de ferimento ou de dano ao equipamento
  • Instale a caixa do disjuntor da bateria em uma parede ou rack com estrutura estável que seja capaz de suportar o peso da unidade.
  • Use o hardware apropriado (não fornecido) para fixar a caixa do disjuntor da bateria na parede.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
NOTA: São fornecidos quatro parafusos Torx e porcas M10 x 30 para instalar a caixa do disjuntor da bateria no rack.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB

  1. Meça e marque a localização dos quatro orifícios de montagem na parede.
  2. Faça orifícios em cada um dos quatro locais marcados.
  3. Solte os três parafusos e abra a porta interna.
  4. Instale a caixa do disjuntor da bateria na parede.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?