990-91378B-022

De batterijschakelaarset bevestigen in een geaarde metalen behuizing

VOORZICHTIG
risico op beschadiging van apparatuur
Bevestig de batterijschakelaar in een geaarde metalen behuizing.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Meet en markeer de gaten voor bevestiging van de batterijschakelaarset in de metalen behuizing.
  2. Boor gaten op de gemarkeerde punten.
  3. Bevestig de batterijschakelaarset in de metalen behuizing.
QR code for this page

Was dit nuttig?