990-91386-032

จัดตำแหน่งตู้แบตเตอรี่เปล่า

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
คลุมตู้แบตเตอรี่ว่างเอาไว้ในระหว่างที่เจาะรูสำหรับขอเกี่ยว เพื่อป้องกันฝุ่นหรือชิ้นส่วนตัวนำไฟใดๆ หล่นเข้าในระบบ
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. สำหรับติดตั้งกับแชนแนลแบตเตอรี่เปล่าสองจุด: ถอดแผงด้านข้างที่ระบุออกจากตู้แบตเตอรี่ที่ด้านที่ติดกัน
  2. ติดตั้งตัวยึดท้าวแขนรองรับน้ำหนักจากชุดอุปกรณ์ที่ด้านหลังของตู้
    หมายเหตูู: จะไม่มีการจัดน็อตเกี่ยวยึดพื้นมาพร้อมเครื่อง

    มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่เปล่า

  3. จัดตำแหน่งตู้แบตเตอรี่เปล่าไว้ในพื้นที่ติดตั้งขั้นสุดท้าย
    หมายเหตูู: เว้นที่ว่าง 100 มม. ด้านหลังตู้เก็บแบตเตอรี่เปล่าเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
  4. ยึดเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเข้ากับพื้น
    หมายเหตูู: จะไม่มีการจัดน็อตเกี่ยวยึดพื้นมาพร้อมเครื่อง
  5. เพื่อการติดตั้งกับตู้แบตเตอรี่เปล่าสองตู้เท่านั้น: ติดตั้งขอเกี่ยวด้านบนระหว่างตู้แบตเตอรี่เปล่าทั้งหมด

    มุมมองด้านหน้าทั้งสองตู้แบตเตอรี่เปล่า

  6. ถอดเพลตทั้งสี่ฝาครอบที่ระบุออก

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?